This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:使用具有直流电源而非电池的 BQ25798。

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-050047, BQ25798, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1584096/bq25798-using-bq25798-with-a-dc-power-supply-instead-of-battery

器件型号: BQ25798
主题中讨论的其他器件: TIDA-050047TPS25751

大家好、我将按照 TIDA-050047 参考设计设计一个 4S 电池充电电路。  我附带了用于低待机电流的可选 BAT FET、因为我具有一个可用于控制 QON 引脚的开/关开关。  最终产品是手持无线电和车载无线电。  

我的问题。

我们要求我们不需要蓄电池作为车辆对讲机的电源、并且可以从车辆上为 12V 直流(具有 OV 和浪涌保护功能)的对讲机供电。  理想情况下、我想将 12V 直流电源连接到电池连接器、该连接器是 BQ25798 上的 BAT 引脚或 SYS 引脚。  

这种反向功率会对 BQ 芯片产生干扰  

  • 如果我们将 12V 电压连接到 BAT 引脚、它将传递到 SYS 引脚。  如果我们连接了有效的 P{D 电源、将有效电源连接到 VBUS、BQ 芯片将尝试对直流电源“充电“、会发生什么情况。  
  • 如果我们将 12V 连接到 SYS 并且未连接到 BAT 引脚、则 SYS 引脚上的电压会损坏 BAT 电压周围的 BQ 芯片。  BQ 功能方框图显示了来自 SYS 的反向偏置被 Q4 和 BATFET 阻止。  SYS-BAT 最大电压为 16V、因此我们在此处可能有点紧张。  
  • 我是否可以使用 VAC1 和 VAC2 来检测并在每条路径中放置 2 个 MOSFET?  使用直流路径时无法安装电池。  如果我将 PD 芯片 TPS25751 放在另一个带 MOSFET 的 VAC 检测上、则 OTG 充电模式将工作、并在 OTG 模式下打开连接到 PD 芯片的 MOSFET。  
  • 如果无法满足所有这些要求、我将需要为 BQ 芯片的每个直接直流路径和电池路径增加专用电源路径。  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我看到以下选项:

    1.只要 VBUS 上从未连接电源、就可以将 12V 电压连接到 BAT 引脚。  

    2.理论上,只要没有电源连接 VBUS 和 BAT 上没有电池,你也可以连接到 SYS 引脚,但我没有测试过。

    3、您可以使用 VACx 引脚在 USB-C 输入或 12V 输入之间切换。  连接 12V 输入时、TPS2751 固件会禁用转换器上的充电、但 SYS 引脚是调节的 SYSMIN 电压、4s 默认为 12V。 SYS 上的负载流经充电器的转换器、因此效率不是 100%、就像直接直通、但很接近。  遗憾的是、无法使用其中一个 ACDRVx 引脚来 控制从 12V 到 SYS 的背对背 FET。

    此致、

    Jeff