This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51561-Q1:LM5156-Q1:SEPIC 转换器 — MOSFET 和电感器过热

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: LM51561-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1580226/lm51561-q1-lm5156-q1-sepic-converter---mosfet-and-inductor-overheating

器件型号: LM51561-Q1

您好!

在我的上一篇文章 (https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1521807/lm5156-q1-sepic-converter---mosfet-overheating/5850758) 中、我分享了使用 LM51561-Q1 的 SEPIC 拓扑遇到的问题、在该拓扑中、MOSFET 过热超出了预期。

当我们尝试使用栅极电容较小的 MOSFET 时、即使导通电阻较大、结果也更好。 当时我得出结论、栅极上的更大电容会使开通时间过慢、因此 MOSFET 过热。

现在、我们能够测试其他 MOSFET、结果如下所示:

image.png

  • BUK7Y7R8(原始)
  • BUK7M17-80EX(最后替代日期)
  • PSMN041-80YL(新)
  • BUK7Y38-100E(新)

image.png

同样、电容较小的 MOSFET 是性能最佳的 MOSFET。

我们注意到、即使额定电流为 5.23Arms 并且我们使用 2A 负载、电感器也会过热、因此我们决定进行进一步研究。

下图显示了 2A 负载的波形:

image.png

黄色 — MOSFET 漏极
紫色 — MOSFET 源极
蓝色 — MOSFET 栅极
绿色 — 二极管阳极

我们认为 MOSFET 漏极上的这种振荡是 MOSFET 和电感器过热的主要原因。 我们尝试添加栅极电阻、但如果我们将其减慢太多、它也会过热、因为它在线性区域上保持太长。  

您是否认为这种振荡可能是出现过热问题的原因? 跨 VDS 的缓冲器能否解决问题? 还是应该从 Vd 到 GND? 此外、它与我们测试的 MOSFET 和温度结果有何关系? 这真的是栅极电容问题吗?  

提前感谢您。

Wagner M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wagner M.、

    同样、性能最佳的 MOSFET 是电容较小的 MOSFET。

    是的、MOSFET 中的损耗在很大程度上取决于开关频率。 对于快速开关、栅极电荷比 Rdson 更重要。

    FET 是合适的。  

    我们注意到电感器也过热、即使额定电流为 5.23A rms 并且我们使用 2A 负载、因此我们决定进行进一步调查。

    电感器 L1 的 RMS 电流将比输出大得多。 输入电压越低、该电流就越高。 请登录 Power Stage Designer:https://www.ti.com/tool/POWERSTAGE-DESIGNER 
    电感器可能会因为过载而变热。  

    您认为这种振荡可能是导致过热问题的原因吗? [/报价]

    我认为过热主要与高开关频率和最可能的欠额电感器有关。 此外、PCB 中更多的铜有助于散热。 您仍然可以尝试使用缓冲器或改进布局以消除振铃。 您还可以考虑降低开关速度。

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Moritz

    在 Power Stage Designer 上使用耦合电感器时、对于电感、我是否应该使用电感器数据表中的串联值?

    例如、我 在设计中使用了 SRF1280A-3R3Y。 我应该使用哪些参数、即并联或系列 1? 我考虑了系列等级



    使用 13.2uH 作为电感值、电感器 L1 上的最大电流为 3.28A、L2 上的最大电流为 2.19A

    我是否应该添加这两个电流并与数据表上的 IRMS 系列额定值进行比较? 这是否是预测电感器温度的正确方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wagner、

    莫里茨目前正在休病假,所以我将在这段时间内接手。

    电感器数据表显示了串联和并联连接定义的原理图。

    在使用 SEPIC 拓扑时、初级侧使用 N1、次级侧使用 N2、因此我可以说它既不是并联连接、也不是串联连接。
    在 SEPIC 拓扑中使用时、电感应介于 3.3uH 和 13.2uH 之间、甚至可以处于中间值 8uH 之间。
    计算器的峰值电流仍应低于电感器的饱和限值、但在您的设计中应该是这种情况。

    此致、
    Niklas