Other Parts Discussed in Thread: TPS922055
器件型号: TPS922055
我们使用 TPS922055DMTR 来控制珀尔帖元件的电流、在 48V 时的最大电流约为 4A。 电路在大多数情况下都能正常工作、但现在我们有多达 5 名人员被打断、我们不知道他们为什么会失败。 在运行期间、但在下电上电后、它似乎不会发生故障。
故障模式是 VCC 引脚不显示 5V、而是显示一些随机较低的电压、并且输出持续处于最大电流。
下面是两个原理图、一个具有原始电路、另一个具有添加的贴片。
原理图 1、显示了原始电路。

原理图 2 显示了由缓冲器、额外去耦电容器和 TEMP 电阻器组成的插入贴片。