Other Parts Discussed in Thread: TPS40210
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TPS40210-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS40210
您好的团队、
我对该器件有一些疑问。
- TPS40210 是否具有过热保护功能? 我没有在 DS 上找到描述。
- 将会关闭。 如果环境温度超过 125°C、可能会发生什么情况?
- 我注意到、最大结温为 150°C。 如果结温继续从 150°C 上升、我认为该器件最终将造成不可逆转的损坏 但除此之外、器件能否仍正常工作?
BR
汉兵