This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210-Q1:关于 125°C 下 IC 行为的问题

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1584075/tps40210-q1-question-about-ic-behavior-under-125c

器件型号: TPS40210-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS40210

您好的团队、

我对该器件有一些疑问。

  1. TPS40210 是否具有过热保护功能? 我没有在 DS 上找到描述。
  2. 将会关闭。 如果环境温度超过 125°C、可能会发生什么情况?
  3. 我注意到、最大结温为 150°C。 如果结温继续从 150°C 上升、我认为该器件最终将造成不可逆转的损坏 但除此之外、器件能否仍正常工作?

BR  

汉兵

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hanbing、

    感谢您使用 e2e 论坛。
    TPS40210 实际上是我们为数不多的不具有热保护关断功能的器件之一。
    如果器件在高于绝对最大值规格的温度下运行、它将尝试保持运行、但存在损坏的高风险。 (就像您自己提到的那样)

    在 150°C 以下运行时、该器件应正常工作。
    但请注意、建议的最高温度为 125°C。 如果该器件长时间在 125°C 至 150°C 的范围内运行、我预计该器件的寿命会短得多。

    此致、
    Niklas