Other Parts Discussed in Thread: TPS54302
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TPS54302
您好、我使用 TPS54302 设计了一个 6V 输出应用。 原理图和布局如图所示。 当负载为空时、输出电压是正常的、但当施加大约 100mA 的负载时、电压降至 3V 左右、施加 50mA 时、电压降至大约 4V、这可能是什么原因导致的、如何对其进行故障排除? 谢谢。