Other Parts Discussed in Thread: UC2844
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号: UC2844
您好的团队、
我的客户希望将 UC2844 用于辅助电源。
他们想知道当出现 OC 问题时 COMP 的输出信号是什么。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Gary、
根据 UC2844 数据表、当检测到过流情况时、COMP 引脚(即误差放大器的输出)将被拉低、通常约为 0.7V 至 1.1V。 这是因为 OC 情况会触发控制器的过流保护电路、从而强制 COMP 引脚达到低电压电平。
在正常运行时、COMP 引脚是一个电压信号、表示所需输出电压与实际输出电压之间的误差。 然而、在 OC 情况下、COMP 引脚会被覆盖并强制为低电平来指示故障情况。
因此、总结:存在过流问题时、COMP 引脚的输出信号将被拉低、通常为 0.5V 至 1V 左右、表明存在故障情况。
此致、
Pratik A.