This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2844:出现 OC 问题时 COMP 引脚的输出信号是什么。

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: UC2844

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1581183/uc2844-what-is-the-output-signal-of-comp-pin-when-there-is-a-oc-issue

部件号: UC2844

您好的团队、

我的客户希望将 UC2844 用于辅助电源。

他们想知道当出现 OC 问题时 COMP 的输出信号是什么。

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    您的查询正在审核中。

    谢谢。

    此致、

    Adhvaidh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    根据 UC2844 数据表、当检测到过流情况时、COMP 引脚(即误差放大器的输出)将被拉低、通常约为 0.7V 至 1.1V。 这是因为 OC 情况会触发控制器的过流保护电路、从而强制 COMP 引脚达到低电压电平。

    在正常运行时、COMP 引脚是一个电压信号、表示所需输出电压与实际输出电压之间的误差。 然而、在 OC 情况下、COMP 引脚会被覆盖并强制为低电平来指示故障情况。

    因此、总结:存在过流问题时、COMP 引脚的输出信号将被拉低、通常为 0.5V 至 1V 左右、表明存在故障情况。

    此致、

    Pratik A.