This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21540A:电压范围

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1583552/ucc21540a-voltage-range

器件型号: UCC21540A
主题中讨论的其他器件: UCC21520

我遇到隔离式栅极驱动器 UCC21540ADWKR 的问题。

在绝对最大额定值部分中、输入偏置引脚电源电压在–0.3V 至 20V 之间。

在“建议运行条件“部分中、VCCI 输入电源电压为 3V 至 18V。

 

我们设计了一个电路并为芯片提供了 15V 电压。 IC 绘制了大约 150mA 并变热。

经过一些研究,我在您的网站上看到,输入电源电压是最大. 5.5V

 

数据表中是否有错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UCC21520ADVR 是否是合适的替代产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sara:

    在产品页面上激活的 UCC21540ADWKR 数据表目前反映了器件的最新 PCN 版本、可实现更宽的 VCCI 范围。 被测器件必须采用 PCN 之前的材料、其 VCCI 范围较低。

    在比较 PCN 之后的材料时、UCC21520 将是完全相同的器件、但 PCN 之前的 UCC21520 仍将具有更宽的 VCCI 范围。

    希望这有助于澄清问题。

    此致、

    Hiroki