Other Parts Discussed in Thread: UCC21520
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: UCC21540A
主题中讨论的其他器件: UCC21520
我遇到隔离式栅极驱动器 UCC21540ADWKR 的问题。
在绝对最大额定值部分中、输入偏置引脚电源电压在–0.3V 至 20V 之间。
在“建议运行条件“部分中、VCCI 输入电源电压为 3V 至 18V。
我们设计了一个电路并为芯片提供了 15V 电压。 IC 绘制了大约 150mA 并变热。
经过一些研究,我在您的网站上看到,输入电源电压是最大. 5.5V
数据表中是否有错误?