This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C44:如何降低 IC 的功率

Guru**** 2693585 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28C44

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1582053/ucc28c44-how-to-decease-the-power-of-ic

器件型号: UCC28C44

您好的团队、

我的客户使用 UCC28C44 将 300V 电压传输到多个不同的辅助电源供应商。

现在他们发现、当室温为 27 度时、IC 为 77 度、这意味着 IC 热量会导致 50 度。

客户测得了引脚 VCC 的输入电流、它是 69.8mA、超过了数据表中 30mA 的限制。

客户使用 3 个串联的 390k Ω 电阻作为 Rstartup 电阻和 100 Ω gete 电阻。 驱动器频率为 70kHz。

UCC28C44 schematic.jpg

通道 1 黄色是驱动器信号。

在中、CH2 绿色表示 VCC

CH3 蓝色是流入 VCC 的电流

CH4 粉色是流出 Vout 的电流。

您可以看到当驱动器输出时、Ch3 和 Ch4 上都会出现电流峰值。

但是、当驱动器为低电平且输入电流平台约为 60mA 时、也会超出 30mA 限制。

image.png

您是否知道驱动器低电平期间的输入电流过大、以及如何将其降至正常水平 (30mA)

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    请分享剩余的原理图、我们来看一下。

    谢谢。

    此致、

    Adhvaidh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    会议讨论了这一点。 让我们通过电子邮件进行沟通。 我现在将关闭该线程。

    此致、

    Pratik A.