This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:灌电流/拉电流硬件切换

Guru**** 2620655 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1579793/tps25751-sink-source-hw-switching

器件型号: TPS25751

您好的团队、


该系统不包含电池、基本上旨在以灌电流模式运行。
我想知道是否有任何硬件方法可以将器件切换到供电方模式。

根据相关主题、当未为 VIN_3V3 供电且 VBUS 供电时、器件会识别电池电量耗尽情况并作为受电方运行。

在这种情况下、能否只需为 VIN_3V3 供电即可将器件切换到供电角色?

此致、
转到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Goto-San、

    您可以设置的特定电池电量耗尽行为实际上与 ADCIN 配置相关:

    您可以将其设置为使 PD 控制器默认为“SaferMode",“,并且、并且在协商协议之前不会启用电源路径。 在 GUI 配置中、可以将首选电源角色设置为“供电方“、这样当您退出电池电量耗尽配置时、将处于供电方模式。

    您能帮助我们了解这里的系统电压要求吗? 限制是 5V 还是需要更高的电压?

    您的系统是否需要供电、而不是使用外部电源(例如桶形插孔)?  

    此致、
    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Logan:

    感谢您发送编修。

    顺便说一下、是否可以在器件运行时使用寄存器切换拉电流和灌电流?

    此致、
    转到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Goto-San、

    是的、这可以使用 4cc 命令进行电源角色交换来完成:

    https://www.ti.com/lit/pdf/slvucr8

    此致、
    Tim