This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL1963A:热保护

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1584209/tl1963a-thermal-protection

部件号: TL1963A

亲爱的女士们、先生们

 

在我们的一些设计中、我们使用了 TI 的 TL1963ADCQ LDO 稳压器。

如数据表中所述、在对我们包含 TL1963ADCQ 的一款器件(风扇阻塞的异常温度测试,符合 IEC 61010-1 标准)进行认证安全测试期间、TL1963ADCQ LDO 热过载保护功能可降低输出 5V 电压。 这样可以保护 LDO 本身和负载。

在此类情况下、安全测试工程师会询问器件内关闭电压的温度传感器(在本例中为 TL1963ADCQ)是否 通过了任何相关标准的认证。 如果是、我们可以依靠此关断过程、一切都很好。 如果没有、我们必须建立一个额外的过载保护程序、我们希望避免这种情况。

因此、我的问题是:

用于 TL1963ADCQ 过热保护的过热保护装置或温度传感器是否 已通过任何相关标准的认证?

非常感谢。  

 

此致、

Stephan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephan:

    温度传感器和热关断电路本身未通过相关标准的认证。 它主要用作保护器件、防止器件自身的功率耗散。 在高负载下、存在一系列环境温度、在这些温度下、热过载保护将循环关闭和反复打开输出(关闭输出会使器件冷却到足以重新开启)。  由于 TL1963ADCQ 不是具有指定热关断温度的器件之一、因此我们无法保证其关断时的芯片温度。 此外、触发这种情况的环境温度最终取决于 RθJA(因此也是板载设计)。  

    可在此处找到资质认证摘要、它可帮助您找到我们的器件所符合的标准。 虽然我认为 HTOL 和 THB/HAST 在高温情况下对器件进行了测试、但它们检查是否存在损坏/性能下降、而不是热关断行为。

    https://www.ti.com/quality-reliability-packaging-download/report?opn=TL1963ADCQR

    此致、

    Gregory Thompson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Gregory

    非常感谢您的快速和详细的答复。 我将与 安全工程师讨论这一点、并决定如何继续。

    此致、

    Stephan