部件号: TL1963A
亲爱的女士们、先生们
在我们的一些设计中、我们使用了 TI 的 TL1963ADCQ LDO 稳压器。
如数据表中所述、在对我们包含 TL1963ADCQ 的一款器件(风扇阻塞的异常温度测试,符合 IEC 61010-1 标准)进行认证安全测试期间、TL1963ADCQ LDO 热过载保护功能可降低输出 5V 电压。 这样可以保护 LDO 本身和负载。
在此类情况下、安全测试工程师会询问器件内关闭电压的温度传感器(在本例中为 TL1963ADCQ)是否 通过了任何相关标准的认证。 如果是、我们可以依靠此关断过程、一切都很好。 如果没有、我们必须建立一个额外的过载保护程序、我们希望避免这种情况。
因此、我的问题是:
用于 TL1963ADCQ 过热保护的过热保护装置或温度传感器是否 已通过任何相关标准的认证?
非常感谢。
此致、
Stephan