Other Parts Discussed in Thread: LM555, LM5122
器件型号: LM5122EVM-1PH
Thread 中讨论的其他器件: LM555、 LM5122
尊敬的团队:
代表我们的客户发帖。
我想了解上面的电路板是否可以设计为–32 至–43 输入电压以升压至–28、或者是否可以裸机发送给我们来尝试一些元件(假设电源电路就位 — 交流整流器可以处理额外的输入-如果没有、它们也必须是裸机、 问题变成了 PCB 中的线路是否能够处理我们的应用、我们的最大电流是 2A。
输入电压的范围为–32 至–43。
我们希望提升至–28、这样您的解释是正确的。
我一直与应用工程部门沟通、Vin =0、AGND 和 PGND 转至–43 或–32。
我们有一个与上述配置的内部传统设计,我们正在尝试:反向工程它的运行,并改进它与现代更强大的组件。
因此、相对于芯片接地、VIN 为+43。
该输出相对于芯片接地为+28 伏。
因此、从 Vin 的角度来看、这是一个“降压“转换器、从负极侧来说是升压转换器。
能否组装电路板以满足该特定应用的要求? 另一块电路板上配有两个 LM555、这两个 LM555 用于改变电流需求(用于检查电流突然变化时的瞬态行为) 、我也对此感兴趣。
有关负升压的应用手册
由您的应用程序工程人员共享
我希望订购两个评估板、一个用于为我们的应用组装的 LM5122、即–43V 至–28V “升压“(更现代的 LM5125 也可以);另一个未填充的评估板,以便我们可以添加自己的元件; — 我们对 PCB 板布局也很感兴趣,以便添加更多接触点来更详细地了解电压调节过程 — 定义兴趣点。 我们还希望通过测试我们的输出元件来确定额定电压和开关能力。我找到了一份应用手册 SN0A507、该应用手册同时使用两个 LM555 来产生瞬态(希望出现变化)负载、以便我们可以测试组装的 LM5122 设计。
此致、
Danilo