This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122EVM-1PH:负升压转换器

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: LM555, LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1583796/lm5122evm-1ph-negative-boost-converter

器件型号: LM5122EVM-1PH
Thread 中讨论的其他器件: LM555LM5122

尊敬的团队:

代表我们的客户发帖。

我想了解上面的电路板是否可以设计为–32 至–43 输入电压以升压至–28、或者是否可以裸机发送给我们来尝试一些元件(假设电源电路就位 — 交流整流器可以处理额外的输入-如果没有、它们也必须是裸机、 问题变成了 PCB 中的线路是否能够处理我们的应用、我们的最大电流是 2A。

输入电压的范围为–32 至–43。
我们希望提升至–28、这样您的解释是正确的。
我一直与应用工程部门沟通、Vin =0、AGND 和 PGND 转至–43 或–32。

我们有一个与上述配置的内部传统设计,我们正在尝试:反向工程它的运行,并改进它与现代更强大的组件。

因此、相对于芯片接地、VIN 为+43。
该输出相对于芯片接地为+28 伏。
因此、从 Vin 的角度来看、这是一个“降压“转换器、从负极侧来说是升压转换器。

能否组装电路板以满足该特定应用的要求? 另一块电路板上配有两个 LM555、这两个 LM555 用于改变电流需求(用于检查电流突然变化时的瞬态行为) 、我也对此感兴趣。

有关负升压的应用手册

www.ti.com/.../slvaf68.pdf

由您的应用程序工程人员共享

我希望订购两个评估板、一个用于为我们的应用组装的 LM5122、即–43V 至–28V “升压“(更现代的 LM5125 也可以);另一个未填充的评估板,以便我们可以添加自己的元件; — 我们对 PCB 板布局也很感兴趣,以便添加更多接触点来更详细地了解电压调节过程 — 定义兴趣点。  我们还希望通过测试我们的输出元件来确定额定电压和开关能力。我找到了一份应用手册 SN0A507、该应用手册同时使用两个 LM555 来产生瞬态(希望出现变化)负载、以便我们可以测试组装的 LM5122 设计。  

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danilo:

    感谢您使用 e2e 论坛。
    您已经进行了大量的研究、这很好。

    您提出的应用创意看起来对我有效。
    将负电压连接到器件 AGND 并将 0V 电压连接到 VIN、这样器件就不会“看到“负电压。
    您参考的应用手册已经详细介绍了这种方法。

    LM5122 也符合 VIN 和输出功率的规格要求。
    我不熟悉 LM555 器件、因此无法对此器件发表任何评论。

    LM5125 确实更现代、但建议的最大输入电压为 42V、因此输入侧的–43V 将超出规格。

    关于 LM5122 电路板布局布线、EVM 用户指南对此进行了介绍。
    https://www.ti.com/lit/ug/snvu197/snvu197.pdf

    布局图片是否足够、或者客户对 Altium 工程文件感兴趣?

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas、

    感谢您的回复、我们的客户在下面有一些后续咨询。

    • 适合我们的应用吗。
    • 如果我们可以购买一个裸器件、它能否承受我们的电压。
    • 客户是否可以要求自定义–包括更多分接点。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danilo:

    如果客户对其应用的定制电路板设计感兴趣、我会邀请 PDS 团队(电源设计服务)参与进来。
    在这方面、取决于业务案例需要 TI 提供多少支持。 如果机会较大、PDS 团队可以构建电路板并进行测试、如果机会较小、可能只会是针对现有参考设计的原理图建议或建议。

    如果客户希望使用 EVM 板、只想进行小幅调整、这可能是我们在产品线中可以做的、但仍然应该可以向 PDS 团队提交 JIRA 票证。

    此致、
    Niklas