This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61460-Q1:通过 Webench 获得的 LM61460 结果&'不匹配 LM61460EVM -AS-400K 演示板上进行的测量(开关频率和效率)

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: LM61460, LM61460EVM, LM61460-Q1, TPS56837HEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1584590/lm61460-q1-lm61460-results-obtained-though-webench-doesn-t-match-measurement-done-on-lm61460evm--as-400k-demo-board-switching-frequency-and-efficiency

器件型号: LM61460-Q1
Thread 中讨论的其他器件: LM61460LM61460EVMTPS56837HEVM

您好:

我选择了 LM61460、因为它在 3V3 输出电压下具有良好的效率。

在我的应用中、我还需要 1V2、因此我修改了反馈电阻器并设置了 499k、而不是 43.47k(RFBB/R8 电阻器)。

产品消耗的电流的效率约为 1V2 上的 570mA、因此我测试了该工作点和 250mA 以及 50mA 输出电流、以获取有关 LM61460 降压转换器性能的更多数据。

当输入电压为 19V 且输出电压设置为 1V2 时、570mA 的输出电流 I 可获得 82.97%的效率和 152.8kHz 的开关频率。

演示板上的 RT 电阻保持不变、其值为 33.2k。

当我在 Webench 中运行相同的仿真以比较和查看修改降压电感器较小值的影响(需要修改的电路板上的布局限制)时、我得到了以下结果(我创建了一个自定义电感器,其特性与 LM61460EVM 上使用的电感器 — AS-400K 演示板 — 13m Ω — 7.4A - 4.7uH)相同。

Webench LM614640_1V2_efficiency = 74.9%

Webench LM614640_1V2_frequency = 74.13kHz

 

在演示板上进行的实际测量与 LM61460 的 Webench 仿真之间、开关频率大于除以 2。

此外、效率比演示板上测量的效率低 8%。

什么能解释这么大的差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的提问、  

    我会仔细研究一下、然后回到您的身边  

    谢谢。此致

    Naresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我观察到设置为 3V3 (RFBB = 43.47k) 的输出电压出现相同的行为。

    WEBench 仿真中的效率和开关频率低于使用 LM61460EVM -AS-400K 测量的效率和开关频率。

    为什么在 Webench 原理图中、当 LM61460 和 LM61460-Q1 的数据表中元件引脚排列中任何地方都没有 RESET_N 时、LM61460-Q1 显示 RESET_N 引脚?

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm61460.pdf

    www.ti.com/.../lm61460-q1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cyrille:

    Webench 使用简化模型、可能无法捕捉所有实际的寄生效应或损耗;EVM 演示板测量结果对于效率和开关频率都更加准确。 Webench 原理图中的 RESET_N 引脚是库或模型工件 — 请参阅器件数据表以了解真正的引脚排列,因为 LM61460 上没有 RESET_N 引脚

    谢谢。此致

    Naresh。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、明白了、谢谢 Naresh、

    但我需要一种方法来快速评估 LM61460 更改电感器所产生的效率和性能影响、而无需在演示板上实际更换电感器。 这就是我使用 Webench 仿真的原因、但由于仿真和演示板测量之间的差值迄今为止、我可能不得不更换电感器、即使这不切实际(如果电感器的封装更大,以便手动焊接 TI 制造的所有演示板上的电感器会更容易)。

     TPS56837HEVM 演示板就是这种情况、它可以轻松地更换和交换电感器、该电感器是降压等开关转换器中的关键元件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的 Cyrille。 我懂了。  

    谢谢。此致

    Naresh