Other Parts Discussed in Thread: TPS552872
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TPS552872-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS552872
尊敬的团队:
我的客户正在考虑将 TPS552872/TPS558292-Q1 用于其应用(栅极驱动器的辅助电源)。
其典型值为 Vin=Vout=7V。 数据表如下所述。 不仅是 IC 规格、还包括 FSW、布局或负载条件、但我能否知道这种情况下的调节电压精度? 它是否仍在数据表中提到的+/–1%以内? 
此致、
北村裕人