Other Parts Discussed in Thread: TLV61220A, TPS61299, TLV61070A, TLV61220
器件型号: TLV61220A
Thread 中讨论的其他器件: TPS61299、 TLV61070A、 TLV61220
我们已经测量了 TLV61220A 在三个输入电压下的负载调整率。 预期两个值都在 0.5%范围内、这是数据表中的典型规格。 当负载调节满足规格时、并不适用于所有负载。 输入电压在 2.2V 至 3.3V 范围内变化、预期的线路调节电压为 5.5mV。 而对于低负载和高负载、满足该值、但 50mA 负载的变化过大。 除此之外、极性在 65mV 左右变化。 低于该值时、最低输入电压产生最低输出电压、高于 Vica 则相反。
我附加了使用源表测量的三个 IC 的测量结果。 输出电压由 270k 至 33k 分压器设置。 4.7uH 用作电感器。