This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61220A:TLV61220A 的线路调节

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV61220A, TPS61299, TLV61070A, TLV61220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1583242/tlv61220a-line-regulation-of-tlv61220a

器件型号: TLV61220A
Thread 中讨论的其他器件: TPS61299TLV61070ATLV61220

我们已经测量了 TLV61220A 在三个输入电压下的负载调整率。 预期两个值都在 0.5%范围内、这是数据表中的典型规格。 当负载调节满足规格时、并不适用于所有负载。 输入电压在 2.2V 至 3.3V 范围内变化、预期的线路调节电压为 5.5mV。 而对于低负载和高负载、满足该值、但 50mA 负载的变化过大。 除此之外、极性在 65mV 左右变化。 低于该值时、最低输入电压产生最低输出电压、高于 Vica 则相反。

我附加了使用源表测量的三个 IC 的测量结果。 输出电压由 270k 至 33k 分压器设置。 4.7uH 用作电感器。

tlv61220A_line_regulation.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Metzler:

    发布线性调整率曲线。 关于输入压降、它取决于各个方面、如电感器 DCR、还请直接在 Vin 引脚上测量输入电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用的电感器为 Bournes:SRP2010DPA-4R7M

    输入电压在源处设置。 使用了厚立方体以避免电源线上的电压下降。 即使有这种影响、它也会对负载变化产生线性效应。 不能导致 60mA 负载周围的输出电压反转。

    你认为这些曲线是预期的行为吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Metzler:

    您是否会考虑使用 TPS61299 作为替代方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nini
    否、实际上、我一直在寻找 TLV61070A 具有更好线路调节性能的引脚兼容替代产品。 TLV61070A 未指定线路调节、因此适用于 TPS61299。 需要可调节输出电压。 因此、TPS61299 不是替代方案。
    从线路和负载调节的角度来看、TLV61220A 似乎很常见。 断开负载的情况会造成伤害、但如果线路调节良好、我们就可以找到实现该功能的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Metzler:

    如果需要 P2P、则还需要线路调节、TLV61220 是最佳解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nini

    线性和负载调节曲线是否符合我所测量的预期? 如果没有、您是否有任何建议需要优化哪些内容来改进这些内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Metzler:

    形成线性调节视图、我们几乎无法做到。  您可以添加较大的输入钽电容器、以保护输入形式波动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nini

    是电池耗电、这会导致故障。 更大的输入电容器不会对这种影响有所帮助。