Other Parts Discussed in Thread: TPS4800-Q1
器件型号: TPS4800-Q1
我们需要 TI 的支持来审查所附的文档 TPS4800-Q1 原理图 。 请查找 设计目标 和 审核要求 下面供您参考。
设计目标:
我们将为使用 TPS4800-Q1 过压、欠压和反极性保护 。
电源电压是 12V 或 24V 瞬间停止。
器件的最大负载电流为 600mA 都是如此。
请查看原理图并分享您的反馈或建议。 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TPS4800-Q1
器件型号: TPS4800-Q1
我们需要 TI 的支持来审查所附的文档 TPS4800-Q1 原理图 。 请查找 设计目标 和 审核要求 下面供您参考。
设计目标:
我们将为使用 TPS4800-Q1 过压、欠压和反极性保护 。
电源电压是 12V 或 24V 瞬间停止。
器件的最大负载电流为 600mA 都是如此。
请查看原理图并分享您的反馈或建议。 
您好 Stanley、
在数据表的 8.3 电源相关建议部分可以探索其中的许多建议。
还请考虑使用我们的在线 TPS1200 计算器来帮助选择元件(该计算器也可用于 TPS4800)和我们用于 FET 选型的 FET SOA 计算器。
谢谢、
Sarah
您好、Sarah:
感谢您的答复。 我会查看您的所有反馈。 关于 INP 引脚悬空情况、请查看下面的注释。
根据系统运行情况、我们无法向 INP 引脚提供 MCU 控制、因此我们唯一的选择是使用电阻分压器。
但是、系统设计为使用 12V 或 24V 电池运行、我们需要在这两种情况下使用相同的电阻分压器。
请参阅下图中的 INP 引脚注释。 如果 INP 引脚在电源电压为 24V 时收到 4.2V 电压、是否可以接受?
根据下面提供的数据表中的证据、我已将 INP 引脚悬空。 
您好 Stanley、
是的、后者合适、4.2V 也不是问题。 INP 引脚的最大额定电压为 45V。 最好增加数值、以便在 12V 时 通过 INP 高阈值、并且 wiggle room 大于 2.2V(阈值为 2V)。
建议使用该电阻器来帮助阻断电池反向中的电流、并且通常使引脚与主要的瞬态电压隔离。
您突出显示的 DS 部分表明可以让 INP 悬空、因为存在内部下拉电阻、但这可以保证 FET SRC 始终被下拉、因此栅极驱动器不会导通 FET。
谢谢、
Sarah
您好、Sarah:
谢谢。 希望您从我的第一次请求中得到了我的以下查询。
审核要求:
由于 空间受限 和 低功耗要求 、我们决定使用 双 N 沟道 MOSFET (器件型号:SQJQ910EL-T1_GE3) 。
Stanley >>上述有关 MOSFET 的查询仍处于打开状态。 请确认。
此外、因为有 无辅助电源 或 外部 MCU 控制 器件 INP 引脚 我们已经离开了 INP 引脚悬空 。
Stanle>>上述有关 INP 引脚的查询已得到解决、 谢谢。