请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TPS1HTC100-Q1
您好:
数据表指定了最大 Iout (STBY)、如下所示。 
我的客户对 Iout (STBY) 有如下疑问。
Q1:在 VS 电压越高时、Iout (STBY) 越高? 如果是、我的客户想知道这三个指定值在 VS=16V 时(不在 VS=6V 到 60V 范围内)的平均值是多少。
问题 2:TI 是否有 Iout (STBY) 与 VS 图的示例数据图?
此致、
K.Hirano