This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1HTC100-Q1:有关 Iout (STBY) 规格的问题

Guru**** 2620065 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1583612/tps1htc100-q1-question-about-iout-stby-spec

器件型号: TPS1HTC100-Q1

您好:

数据表指定了最大 Iout (STBY)、如下所示。
Iout (stby).png

我的客户对 Iout (STBY) 有如下疑问。

Q1:在 VS 电压越高时、Iout (STBY) 越高?  如果是、我的客户想知道这三个指定值在 VS=16V 时(不在 VS=6V 到 60V 范围内)的平均值是多少。

问题 2:TI 是否有 Iout (STBY) 与 VS 图的示例数据图?

此致、

K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hirano、  

    我将对此进行研究、并返回给您。  

    BR、  

    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hirano、  

    电气特性表显示了整个电压范围内的相关数据。  

    Q1:在较高的 VS 电压下、Iout (STBY) 较高?  如果是、我的客户想知道这三个指定值在 VS=16V 时(不在 VS=6V 到 60V 范围内)的平均值是多少。

    在 VS 6V 至 60V 时、ISTBY 将是电气特性表中列出的值、因此在 16V 时、该数据不会改变。  

    Q2:TI 是否有 Iout (STBY) 与 VS 图的示例数据图?

    否、没有可用的绘图数据、因为 ISTBY 在 VS 上没有变化。  

    BR、  

    Alan