This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2H160-Q1:TPS2H160Q1 输出无法与建议的 GND 网络(1k Ω+二极管)搭配使用

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1581923/tps2h160-q1-tps2h160q1-output-not-working-with-recommended-gnd-network-1kohm-diode

器件型号: TPS2H160-Q1

我们按照数据表中的建议实现了接地反向保护电路。 不过、我们仍然遇到了电路行为的问题。
具体而言、当我们在保护方案中将一个 1k Ω 电阻接地时、即使输入电压在高电平和低电平状态之间变化、开关也不会切换并且不会观察到任何输出。 相比之下、当 1 千欧电阻替换为 0 欧电阻(直接对地短路)时、电路功能正常、输出按预期响应。
我附上了一个用于参考的电路图屏幕截图。 您能否帮助我们了解为什么 1k Ω 电阻的存在会阻止输出正常工作、而 0 Ω 连接解决了问题? 任何对基本机制或相关设计考虑的见解都将受到高度赞赏。
 
image.png
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、  

    实现接地网络时、存在接地电势偏移。 应用此网络时、该 CL 引脚必须路由至 IC_GND。 此外、IN 引脚还具有内部 175k 下拉电阻、因此不建议使用外部下拉电阻。 我建议移除 R67 和 R70 并将 R71 路由到 IC_GND、而不是模块 GND。  

    BR、  

    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    感谢您的建议。 我们观察到、当我们将 CL 电阻器接地端直接连接到 IC 的引脚 8 (GND) 时、电路可以正常工作。 您能否确认此连接是否可能影响电流限制计算、因为网络接地中的 1kΩ 电阻现在将与电路板接地串联?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deekshitha:

    通过确定电流限制引脚和接地引脚之间的差值来计算电流限制。 1k Ω 到电路板接地端在连接器件时不会影响器件、如下所示:

    我建议将 GND24 连接点更改为器件的 GND 引脚、以确保相应地实施电流限制

    此致、
    尼古拉斯·彼得西尔格