请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TPS2H160-Q1
我们按照数据表中的建议实现了接地反向保护电路。 不过、我们仍然遇到了电路行为的问题。
具体而言、当我们在保护方案中将一个 1k Ω 电阻接地时、即使输入电压在高电平和低电平状态之间变化、开关也不会切换并且不会观察到任何输出。 相比之下、当 1 千欧电阻替换为 0 欧电阻(直接对地短路)时、电路功能正常、输出按预期响应。
我附上了一个用于参考的电路图屏幕截图。 您能否帮助我们了解为什么 1k Ω 电阻的存在会阻止输出正常工作、而 0 Ω 连接解决了问题? 任何对基本机制或相关设计考虑的见解都将受到高度赞赏。