This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3100R017:LMG3100 开关损耗近似

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1580893/lmg3100r017-lmg3100-switching-loss-approximation

器件型号: LMG3100R017

  1. 作为开关节点压摆率的保守估计、“TTR"=“= VIN 除以 25V/ns 的基础是什么?
  2. TTR 估算如何成为从开到关以及从关到开的开关节点转换时间之和?
  3. 数据表中是否有任何其他可用于量化 TTR 的参数

数据表指定:

使用可以计算一阶的开关损耗、可以将 VIN 除以 25V/ns 来 估算 TTR 的近似值、这是开关节点压摆率的保守估计值。

公式 5:
P_SW = VIN×IOUT×TTR×fSW + VIN×VIN×COSS (ER)×fSW
其中
•TTR 是指从开到关以及从关到开的开关节点切换时间之和
•Coss (ER) 是每个 GaN FET 的输出电容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    我来查看有关 TTR 的详细信息、作为简化开关损耗计算的近似值。 我将在内部与团队核实此变量的基础、并尽快回复您。

    谢谢、

    Subhransu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    这是一个近似值、是实际值的近似估计值、可通过更简单的公式对 PSW 进行近似估算。 TTR 是开关节点电压的上升时间和下降时间之和。 对于 25V/ns 的压摆率条件、近似值为 VIN 乘以 25V/ns。  

    谢谢、

    Subhransu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Subhransu、

    感谢您查看、感谢您的答复。 但我仍然不清楚 25V/ns 作为上升和下降时间“总和“的基础。

    我想了解一下、我们计算出的 PSW 对于我们的热仿真结果至关重要、这会影响我们的风扇和散热器设计。
    因此、我想使用更接近我们现实的 TTR 值。

    TTR 近似值是否与下面的这个压摆率图存在某种关系? 如果是、那么 25V/ns 是如何从它派生出来的?
    如果没有、请说明 25V/ns 的基础。

    再次感谢您的支持、期待您的答复!

    此致、
    Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    因为热设计对于您的情况似乎至关重要。 我建议您使用 PLECS 模型、该模型使用更详细的损耗数字并对封装器件的热阻抗进行建模。 我会通过电子邮件将其共享给您。

    谢谢、

    Subhransu