请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TPS6594-Q1
您好、
我们的多相配置为四相配置、使用 BUCK1~BUCK4
BUCK1_FPWM_MP=1、BUCK1_FPWM = 1、BUCK1_EN = 1 时的默认设置
当我们进入系统待机模式 (Vout=1.05V、70mA) 时、我们使用 I2C 来设置寄存器:BUCK1_FPWM_MP=0、BUCK1_FPWM=0、BUCK1_EN=1
我们测得了 SW_B1 ~ SW_B4 引脚波形、结果似乎是这样 所有相位 在强制 PWM 模式下运行。
我们对寄存器的设置似乎无法正常工作。
您能帮助我们检查这个问题吗? 说明如何将这些四相降压转换器设置为 自动增相/切相和自动 PFM PWM/PWM 模式 ? 谢谢。