This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594-Q1:我无法将 TPS6594 降压(四相多相模式)设置为自动增相/切相放大器;自动 PFM PWM/PWM 模式

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1583874/tps6594-q1-i-cannot-set-tps6594-buck-4-ph-multi-phase-mode-into-auto-phase-adding-shedding-auto-pfm-pwm-mode

器件型号: TPS6594-Q1

您好、

我们的多相配置为四相配置、使用 BUCK1~BUCK4

BUCK1_FPWM_MP=1、BUCK1_FPWM = 1、BUCK1_EN = 1 时的默认设置

当我们进入系统待机模式 (Vout=1.05V、70mA) 时、我们使用 I2C 来设置寄存器:BUCK1_FPWM_MP=0、BUCK1_FPWM=0、BUCK1_EN=1

我们测得了 SW_B1 ~ SW_B4 引脚波形、结果似乎是这样 所有相位 在强制 PWM 模式下运行。

我们对寄存器的设置似乎无法正常工作。

您能帮助我们检查这个问题吗? 说明如何将这些四相降压转换器设置为 自动增相/切相和自动 PFM PWM/PWM 模式 ? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yanglin、

    您是否可以共享器件型号、或者如果是自定义 NVM、您是否可以共享配置(.json 或装配体)文件?

    我假设您在一次写入中对这些位字段进行了所有这些更改、因为它们都属于单个寄存器。

    在说是强制 PWM 模式中的所有相位之前、读回开关节点需要多长时间、因为发生切换需要时间?

    您是否也有此行为的示波器快照、谢谢!

    BR、

    Nicholas McNamara