This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5880-Q1:在 ASC 期间、STO 和 2STO 是否可以以及 DESAT、SC 和 OC?

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1582598/ucc5880-q1-during-asc-whether-sto-and-2sto-possible-other-then-desat-sc-and-oc

器件型号: UCC5880-Q1

我想在主动短路期间说明是否可以激活如果可能、如何配置 DESAT、SC 和 OC 故障以外的其他故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Satheesh、  

    感谢您联系我们!

    可以通过一种方法为 ASC 功能配置 STO。 请参阅  CONTROL2 寄存器 表以了解更多信息。  

    此致、

    Jose Rojo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。 问题背后的原因是每个硬件设计团队、他们尚未在 GD 配置中启用 VCECLP 功能、也未在 VCECLP 引脚中填充任何分立式组件。 这是因为、硬件电阻器设计限制了过冲、从而提供了强大的 GD 强度、从而 限制了速度和峰值电压。 我假设从安全角度来看需要 VCECLEN。 禁用 VCECLEN 是精细的、或者禁用此功能涉及任何风险。

    还需要哪些配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Satheesh、

    禁用 VCECLP 不会影响栅极驱动器的功能。

    但请注意、这是一项安全功能、旨在提供另一层保护。 如果客户确信 VDS 过冲在 相关功率 FET 的运行限制范围内得到很好地保持、那么禁用 VCECLP 可能是合理的。 我们注意到、其他应用假设过冲保持良好、则不使用该功能。  

    否则、我建议利用 VCECLP 功能来确保整个系统的安全性。  

    此致、

    Jose Rojo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们硬件工程师的反馈如下所示、
    Vceclp 的工作时间太慢(取决于二极管的选择)、其工作电压范围非常宽(最大值和最小值之间存在很大差异,并且高度离散)。 同时,它可能会导致一些 gd 驱动 EMI 问题,所以我不建议使用它。

    相同的任何替代提议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Satheesh、  

    、因为他们说过冲受硬件电阻器设计的限制、可实现强大的 GD 强度 、从而限制速度和峰值电压。[/报价]

    如果栅极电阻器配置和栅极驱动选择将 VDS 过冲限制在可接受的标准、那么不使用 VCECLEN 也是很好的。

    没有其他与 VCECLP 类似的保护特性、替代方法是确保栅极电阻器配置以及足够低的栅极驱动、从而确保 VDS 过冲限制在可接受的标准。

    此致、

    Jose Rojo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我没有得到“ 栅极电阻器配置(??) 和栅极驱动器选择限制(??) VDS 过冲至可接受的标准(?)“
    我希望得到这句话的反馈、

    “ Vceclp 的工作时间太慢(取决于二极管的选择)、其工作电压范围非常宽(最大值和最小值之间存在很大差异,并且高度离散)“

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Satheesh、

    澄清一下、VDS 过冲可以根据栅极驱动强度选择(在关断时通常具有较低的驱动强度)和栅极电阻器配置进行调节、这意味着为每个 OUTH12 和 OUTL12 选择了电阻器。

    如果在这两个标准的配置中 VDS 过冲远低于安全边缘限值(取决于电源模块)、则不使用 VCECLEN 是合理的。

    此致、

    Jose Rojo