器件型号: UCC5880-Q1
我想在主动短路期间说明是否可以激活如果可能、如何配置 DESAT、SC 和 OC 故障以外的其他故障?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号: UCC5880-Q1
我想在主动短路期间说明是否可以激活如果可能、如何配置 DESAT、SC 和 OC 故障以外的其他故障?
您好、Satheesh、
禁用 VCECLP 不会影响栅极驱动器的功能。
但请注意、这是一项安全功能、旨在提供另一层保护。 如果客户确信 VDS 过冲在 相关功率 FET 的运行限制范围内得到很好地保持、那么禁用 VCECLP 可能是合理的。 我们注意到、其他应用假设过冲保持良好、则不使用该功能。
否则、我建议利用 VCECLP 功能来确保整个系统的安全性。
此致、
Jose Rojo
您好、Satheesh、
、因为他们说过冲受硬件电阻器设计的限制、可实现强大的 GD 强度 、从而限制速度和峰值电压。[/报价]如果栅极电阻器配置和栅极驱动选择将 VDS 过冲限制在可接受的标准、那么不使用 VCECLEN 也是很好的。
没有其他与 VCECLP 类似的保护特性、替代方法是确保栅极电阻器配置以及足够低的栅极驱动、从而确保 VDS 过冲限制在可接受的标准。
此致、
Jose Rojo