Other Parts Discussed in Thread: BQ25820
器件型号: BQ25820
尊敬的 Christian Moyer:
由于接管了其他工作优先级、因此对于您与上一个问题相关的建议、很抱歉得到此延迟回复。
对于更新:
- 我用您建议的器件 AON6276 Alpha & Omega Semiconductor Inc.|离散半导体产品| Digikey 替换了输入 MOSFET 、但问题仍然存在-->请注意、因为我也看到它在具有这些 MOSFET 的 EVM 板上
- 我移除了三个输入 47uF 电容器中的一个、问题仍然存在;当针对输出电容器重复相同操作时、结果相同
- 我再次尝试将 UVLO 电阻设置更改为 33V、并观察到栅极电压增加至~35V(如原始文章中所述)、因此问题仍然存在
我记得您提到过您尝试在实验室中重现此问题。 只是想知道它是如何进行的。
此外、我期待着有任何其他建议可以立即试用。 这已成为一个严重的问题,当原型装置保持在开启时,当交流电源被移除,但它不应该。
此致、
Tung.