This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25820:对先前的电源卡滞问题的跟进

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1581105/bq25820-follow-up-on-previous-power-stuck-issue

器件型号: BQ25820

尊敬的 Christian Moyer:

由于接管了其他工作优先级、因此对于您与上一个问题相关的建议、很抱歉得到此延迟回复。

对于更新:

  1. 我用您建议的器件 AON6276 Alpha & Omega Semiconductor Inc.|离散半导体产品| Digikey 替换了输入 MOSFET 、但问题仍然存在-->请注意、因为我也看到它在具有这些 MOSFET 的 EVM 板上
  2. 我移除了三个输入 47uF 电容器中的一个、问题仍然存在;当针对输出电容器重复相同操作时、结果相同
  3. 我再次尝试将 UVLO 电阻设置更改为 33V、并观察到栅极电压增加至~35V(如原始文章中所述)、因此问题仍然存在

我记得您提到过您尝试在实验室中重现此问题。 只是想知道它是如何进行的。

此外、我期待着有任何其他建议可以立即试用。 这已成为一个严重的问题,当原型装置保持在开启时,当交流电源被移除,但它不应该。

此致、

Tung.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的董先生:

    您是否尝试过启用  EN_IAC_LOAD=1、是否使用新的 FET?

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christian:

    仅供参考、启用 EN_IAC_LOAD=1 无法解决该问题。  

    此致、

    Tung.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的董先生:

    我记得您提到过您正在尝试在实验室中复制此问题。 只是想知道它是如何进行的。

    我无法在实验室中复制它。 您提到过您能够在 EVM 上看到它吗? 您的确切测试条件是什么? 您是否对 EVM 进行了任何更改?

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的董先生:

    可以尝试以下选项:

    • 将 VAC_DPM/ACUV 阈值降至低于电池电压?
    • 此应用是用于接收端/供电端还是仅接收端? 如果只是灌电流、ACFET 可以替换为肖特基二极管。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    首先,我很抱歉,我无意中点击了“这解决了我的问题“,当我打算回答你的问题。 还不确定如何删除它。

    关于 EVM、我尝试重现与设计电路相同的条件、因为它们是相似的、即:

    • VIN 以 36V 电压连接到外部直流电源
    • VOUTT 通过定制电缆连接到我的实际电池
    • 对于 ICHG、JP3 用于移除充电电流限制
    • EVM 板上未进行任何其他修改

     仅当电池处于充电周期的中间时关闭直流电源时、才会出现该问题。 我在 EVM 板上观察到的唯一差异是、“卡滞“电压似乎与电池电压相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、

    今天我将尝试降低实验中的 ACUV 阈值、并告知您结果。 但是、这并不理想、因为这样做等于电池不会充满电。

    您能详细说明一下灌电流/拉电流是什么意思吗? 此外、您是否有建议  使用之前已使用此 EVM 进行测试的肖特基二极管?

    此致、

    Tung.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的董先生:

    您能详细介绍一下您的接收器/源设备的含义吗? [/报价]

    您是使用 BQ25820 仅为电池充电、还是在 VAC 侧有负载?  您会使用反向模式功能吗? 如果不需要反向模式、可以将 ACFETS 替换为肖特基二极管、以防止在移除适配器时保持 VBUS。

    我今天将尝试降低实验室中的 ACUV 阈值、让您知道结果。 然而,这并不理想,因为这样做等于电池不会充满电。[/报价]

    只要适配器电压高于电池电压、它就应该达到最大充电电压。

    此外、您建议  使用之前使用此 EVM 进行过测试的肖特基二极管吗?
    [/quote]

    我没有具体的肖特基建议、但如果您找到一个您认为合适的建议、 我可以确认它是否起作用。

    此致、

    基督教

    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    目前、我使用 BQ25820 只为电池充电、而我有一个单独的电池电路、用于在外部开关导通的情况下为负载供电。 问题在没有负载的情况下存在、这意味着我只想为电池充电。

    将 ACUV 阈值降低至 28V 和 24.5V 无法解决该问题。 I 测得 栅极电压分别为~30.5V 和~27V。

    由于我的应用的最大充电电流为 6A、因此我认为这个肖特基二极管可能合适。 您能否确认?
    SK810L-TP MCC(微型商业元件)|离散半导体产品| Digikey

    此致、
    Tung.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的董先生:

    由于我的应用的最大充电电流为 6A、因此我认为这款肖特基二极管可能合适。 您能否确认?
    SK810L-TP MCC(微型商业元件)|离散半导体产品| Digikey

    我不认为该二极管有任何明显的问题。

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    我确认用肖特基二极管替换 ACFET 解决了电压保持问题。

    感谢您的支持。 如果我有更多相关问题、我将打开一个新主题。

    此致、

    Tung.