This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25961:低设置下的电流限制精度和 TLIM 变化

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1583191/tps25961-current-limit-accuracy-at-low-setting-and-variation-of-tlim

部件号: TPS25961

客户正在寻找较低 ILIM 设置下预期电流检测精度的相关信息、例如 300mA。 数据表仅显示了 1.45A(标称值)下的限值、即 Tj 时的 18%。 中的图形显示了不同 RILIM 值在整个温度范围内的变化。 我们假设、25°C 考虑到温度变化(加上额外的裕度)、Tj=Tj=NTC 时的最小值/最大值必须增加图中所示的量。

但是、在较低的 ILIM 设置下假设+/–18%是否足够? 为什么在较低的 ILIM 设置下温度变化会降低(按百分比计算)?

最后、您是否确定了客户可用于估算最大电流过冲的 TLIM 最大值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt

    感谢您的耐心

     


    但是、在较低的 ILIM 设置下假设+/–18%是否足够?

    是、+/–20%在整个 PVT 变化范围内出现、如数据表中所示。

    为什么在较低的 ILIM 设置下温度变化会降低(按百分比计算)?


    从图中,你可以看到它的 6%变化在 Rlim 打开,以及当 Rlim = 25K 案例正确?

    此致

    Sailendra

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sailendra:

    要查找 200mA 的最小值和最大值。 20%典型值没有回答这个问题。

    TLIM 呢?

    此致、
    Matthew Guibord