请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号: TPS25961
客户正在寻找较低 ILIM 设置下预期电流检测精度的相关信息、例如 300mA。 数据表仅显示了 1.45A(标称值)下的限值、即 Tj 时的 18%。 中的图形显示了不同 RILIM 值在整个温度范围内的变化。 我们假设、25°C 考虑到温度变化(加上额外的裕度)、Tj=Tj=NTC 时的最小值/最大值必须增加图中所示的量。
但是、在较低的 ILIM 设置下假设+/–18%是否足够? 为什么在较低的 ILIM 设置下温度变化会降低(按百分比计算)?
最后、您是否确定了客户可用于估算最大电流过冲的 TLIM 最大值?