This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61495-Q1:有关 LM61495QRPHRQ1 修订版 E 数据表更新的查询

Guru**** 2619965 points

Other Parts Discussed in Thread: LM61495-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1584040/lm61495-q1-query-regarding-lm61495qrphrq1-revision-e-datasheet-update

部件号: LM61495-Q1

•  我们有关于 TI 器件 LM61495QRPHRQ1 的问题。 我们注意到 TI 发布了此器件的修订版数据表(修订版 E)。
•  您能否确认此更新是否只是数据表更正/更新、或者零件或其制造流程是否有任何实际变化?
•在修订历史记录中(点编号 7)、“如果应用需要启动至预偏置输出、请确保启动时输出预偏置电压电平超出引导 UVLO 范围(例如 1.6V 到 2.1V 之外)“表述—这是否仅适用于固定输出版本还是也适用于可调输出版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Darshan 的提问。 我会仔细研究一下、然后回到您的身边

    谢谢。此致

    Naresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Darshan

    据我所知、LM61495-Q1 修订版 E 数据表更新是文档说明。 预偏置输出 UVLO 启动范围 (1.6V 至 2.1V) 适用于固定和可调节版本、以确保启动时具有正确的自举运行。

    谢谢。此致

    Naresh