Other Parts Discussed in Thread: LM61495-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号: LM61495-Q1
• 我们有关于 TI 器件 LM61495QRPHRQ1 的问题。 我们注意到 TI 发布了此器件的修订版数据表(修订版 E)。
• 您能否确认此更新是否只是数据表更正/更新、或者零件或其制造流程是否有任何实际变化?
•在修订历史记录中(点编号 7)、“如果应用需要启动至预偏置输出、请确保启动时输出预偏置电压电平超出引导 UVLO 范围(例如 1.6V 到 2.1V 之外)“表述—这是否仅适用于固定输出版本还是也适用于可调输出版本?