This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27712EVM-287:HO 和 LO 出现故障

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27712

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1584402/ucc27712evm-287-ho-and-lo-in-failure

器件型号: UCC27712EVM-287
主题中讨论的其他器件: UCC27712

我的 HO 和 LO 输出有问题;我不明白为什么会发生这种情况。

 

 

 

dso_01_01_00_04_06.bmpHO-LO.jpgHS.jpg

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teobaldo:  

    UCC27712 具有互锁功能、可防止高侧和低侧输出同时打开。 有关互  锁和死区时间功能的更多信息、请参阅第 7.4.2 节“输出互锁和死区时间“ 选择磁性元件。

    此致、

    Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我解决了问题、但当我将 MOSFET 供电至 85VDC 时、驱动器烧毁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teobaldo:  

    FET 是否仍有可能同时导通而导致击穿? 这会导致大电流通过总线并有可能烧毁驱动器。

    如果上述建议无法解决问题、请让他们发送以下波形:
    -在一个图上: VDD - VSS、HB-HS、HO-HS 和 LO
    -在单独的图上,LI、HI、LO 和 HO
     在获取波形时、请确保他们将这些波形尽可能靠近驱动器的引脚。 为了减少测量中因噪声而产生的误差、请使用尖端和接地筒探头或差分探头进行测量。

    此致、

    Amy