This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3839:是否可以使用外部分压器?

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3839, TPS3842, TLV841

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1584641/tps3839-is-it-possible-to-use-external-voltage-divider

器件型号: TPS3839
主题中讨论的其他器件: TPS3842TLV841

您好、

我需要电压监控器。 我找到了以下一个 MPN。 我需要 6.0V 阈值。 我找不到任何可用的外部分压器、 数据表中也提供了该值。  

BAT+= 8.8V(最大值)。  

另一个问题是、所选的 MPN 是 SOT-23。 我想使用较小的电容器、例如 TPS3839。 是否可以在相同配置下使用精度较低的 TPS3839?  

image.png


此致、
铲斗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Caner、

    此设计是否需要推挽输出?

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jesse。 没有、我也可以使用漏极开路。 我只需要控制 LDO EN 引脚。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    铲斗、

    我们有 TPS3842、该器件具有可调节阈值、最大输入电压为 42V、1.2mmx1.6mm。  https://www.ti.com/product/TPS3842

    另一种选择是 TLV841。  https://www.ti.com/product/TLV841 是一个 0.73mm x 0.73mm 封装器件、但 VDD 最大值为 6V。

    Jesse