This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV774:TLV77433PDQN 直接替代产品

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1584632/tlv774-tlv77433pdqn-drop-in-replacment

器件型号: TLV774

尊敬的团队:

 

我们使用的是 TLV77433PDQN、但它没有库存且 LT 较长、您能提出替代产品吗?

 

VIN = 3.4V

VOUT = 3.3V

IOUT_TYP = 50mA、IOUT_max = 70mA、IOUT_DESIGN = 100mA


您是否认为 TLV74333PDQNR、TLV77333PDQNR(它有库存)或任何其他器件是 TLV77433PDQN 的良好替代产品  

关于 Vdo、PSRR、最大 Cout

 

image.png

此致、

D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    TLV77133PDQNR 是具有相同引脚排列和目前有库存的理想选择。 该 LDO 的额定值为 150mA 最大值、因此它 可以满足电流需求。

    此致、

    Andres

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andres:

    感谢您的反馈、但您建议的是 150mA、我们希望有 300mA、您在使用  TLV74333PDQNR、TLV77333PDQNR 时是否遇到问题?

    此致、

    D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andres:

    感谢您的反馈、但您建议的是 150mA、我们希望有 300mA、您在使用  TLV74333PDQNR、TLV77333PDQNR 时是否遇到问题?

    此致、

    D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如果需要 300mA、TLV77333PDQNR 应该不会有问题。

    此致、

    Andres