This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92611-Q1:nFAULT 引脚

Guru**** 2767785 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G17-Q1, SN74LVC1G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1583987/tps92611-q1-nfault-pin

器件型号: TPS92611-Q1
《Thread 中讨论的其他器件: SN74LVC1G17-Q1SN74LVC1G17》

尊敬的团队:

客户考虑将 TPS92611 用于 theri 应用、但 nFAULT 引脚处理存在问题。 它们的处理器逻辑电平为 1.8V、因此我们需要将故障输出电平转换为 1.8V(它们不会像连带失效那样使用故障输入)。 其 Vsupply 电平为 7V_typ (6.5Vmin - 7Vmax)。  

Q1:我们是否需要为 nFAULT 引脚提供外部上拉电阻? 我不这么认为...

问题 2:我们是否能够将 nFAULT 引脚上拉至某个外部电压?

Q3:如果 Q2 的答案是肯定的、则当 nFAULT 引脚使用 20k Ω 上拉电阻器上拉至 Vsupply 时、它将是多少电压?

Q4:如果 Q1 的答案是“否“、则当没有上拉且 Vsupply 如上所示时、nFAULT 引脚将有多大。 当 Vsupply=12V 时、D/S 提到输出电平为 5-7V_maximum。

Q5:您建议如何将其电平转换为 1.8V。 我们认为我们可能能够使用具有 1.8V 电源和适当电阻分压器速率的 SN74LVC1G17-Q1 器件来实现逻辑输入。 因为无论 Vcc 如何、它都能在高达 5.5V 的电压下容差。

Q6:如果 Q1 的答案为“否“、我们是否有 nFAULT OUT 的驱动电流规格? 我们需要它来决定电阻分压器的大小。

此致、
Yuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuto:

    我希望更好地了解这一实施的目标。 将故障报告至 1.8V MCU 逻辑电平是否是目标一失效其他开启? 将在同一总线上连接多少个器件?

    如果目的是实现连带失效和其他导通、您可以使用外部上拉电阻、但请参阅以下规格以了解电阻大小:



    关于逻辑电平差异,我们提供了一次性失效 — 其他开启故障总线设计的参考原理图,该设计可以使用齐纳二极管钳位在 1.8V、以匹配 MCU 逻辑。  如前所述、我也看不到使用 SN74LVC1G17 有问题。  



    此致、
    以赛亚书

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、以赛亚、

    我想更好地了解此实施的目标。 将故障报告至 1.8V MCU 逻辑电平是否是目标一失效其他开启? 将在同一总线上连接多少台设备?

    >>只有一个设备,我们不需要任何故障 — 其他功能。 那么、是的、 将故障报告到 1.8V MCU 逻辑电平的目标一失败 — 其他开启?

    关于逻辑电平差异,我们提供了一次性故障 — 其他故障总线设计的参考原理图,该设计可以使用齐纳二极管钳位在 1.8V、以匹配 MCU 逻辑。  如前所述、我也看不到使用 SN74LVC1G17 有问题。  [/报价]

    >>我们也参考了该参考设计、但如果逻辑电平钳位在 1.8V、则 VIH (FAULT) 为 2.0V。 我们怀疑它可能会进入故障模式并停止输出。 “你怎么知道的?

    q4:如果 Q1 的答案是“否“、则当没有上拉且 Vsupply 如上所示时、nFAULT 引脚将有多大。 D/S 提到当 Vsupply=12V 时、输出电平为 5-7V_maximum。[/quot]

    >>如果使用分压器+ SN74LVC1G17-Q1、我们需要了解 VOH (FAULT) 的最小值和最大值@ Vsupply=7V_typ (6.5Vmin - 8Vmax)、以适当地决定分压电阻比。 请告诉我们。

    此致、
    北村裕人

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuto:

    感谢您的澄清。 因此、故障总线上有一个器件、要求故障应向 MCU 1.8V 逻辑报告、但在正常运行时还应将 FAULT 引脚保持在 2V VIH 以上。

    实施缓冲器设计可能会更加复杂、因为建议的最大输入电压为 5.5V。 我修改了连带失效参考原理图、以将 MCU 输出钳位至 1.8V 逻辑、同时在 FAULT 引脚上保持>2V 的 VIH 阈值。 TINA 原理图模拟 T (1m) 下拉 1000uA、展示了 MCU 输出从 1.8V 变为 0V。 FAULT 引脚以 20k Ω 电阻上拉至 7V、由于这是单通道器件、故障线路上没有其他器件、因此 V Fault A 不应改变无论是拉至逻辑低电平还是保持逻辑高电平的行为。

      

    您能否请验证这是应用所需的功能? 请记住、这只是一个用于验证预期设计的仿真、除非客户自行进行测试、否则不得使用。

    此致、
    以赛亚书


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、以赛亚、

    感谢您的参与。

    1.我能知道为什么选择 1N2804 作为钳位二极管吗?

    2.我们可以使用下面的原理图吗? 它在客户仿真中效果良好。  

    3、对于使用#2 的设计、应仔细确定 R8 和 R9。 您能提供建议吗?

    4.对于#2 的设计,是否有驱动电流等问题?

    此致、
    Yuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuto:

    具体模型不是必需的、但选择适当的击穿电压就是钳位到 MCU 逻辑的结果。 在该仿真中、我使用了 2.4V。   



    我看到分压器将输入降至 7V*3/8 =~2.6V。 这没问题、因为该器件的 VIH 为 2V。 您能否附上测试的瞬态波形?  

    在我看来、使用齐纳二极管解决方案更有意义、因为它是电流控制的、例如 FAULT 引脚的作用。 您可以使用  SN74LVC1G17、但我会针对故障引脚的 500-1000uA 下拉范围以及电流消耗和成本评估此解决方案。

    此致、
    以赛亚书