This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6286A08:希望了解有关 1.1V 输出电压设置的内容

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1585365/tps6286a08-want-clarification-regarding-1-1v-output-voltage-setting

部件号: TPS6286A08

尊敬的专家:

我计划使用 IC TPS6286A08VBMR 通过使用电阻分压器反馈法获得 1.1V 输出电压。 是可能的,没有任何问题? 我 在数据表中观察到、他们 在表 7-2 中提到了“保留“字来代替 1.1V。 (电压选择表)。  

虽然他们提到了除 1.1V 之外的所有其他电压、范围为 0.4V 至 1.6V、如下面随附的快照所示。 我怀疑这里“保留“的含义是什么。 我想具体获得 1.1V 输出。

我们是否可以在不使用 I2C 的情况下使用电阻分压器反馈对其进行设置? 我提供了以下链接和快照供您参考。

在不使用 I2C 的情况下、是否可以通过使用电阻分压器反馈来设置 2.5V、3.3V、1.5V 等其他电压?

www.ti.com/.../tps6286a08.pdf

www.ti.com/.../TPS6286A08

此致、
Gaurav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gaurav:

    感谢使用 e2e。

    “保留“意味着不对其进行编程。 如果需要、我们可以在此时将可帮助您的 IC 编程为 1.1V。

    您也肯定可以通过反馈分压器设置输出电压。 为此、您需要将 VSET/MODE 引脚连接到 Vin 并根据数据表中的此格式设置反馈电阻器。

    输出电压范围如下:

    BR、

    Jingyi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gaurav:

    感谢使用 e2e。

    “保留“意味着不对其进行编程。 如果需要、我们可以在此时将可帮助您的 IC 编程为 1.1V。

    您也肯定可以通过反馈分压器设置输出电压。 为此、您需要将 VSET/MODE 引脚连接到 Vin 并根据数据表中的此格式设置反馈电阻器。

    输出电压范围如下:

    BR、

    Jingyi