部件号: TPS6286A08
尊敬的专家:
我计划使用 IC TPS6286A08VBMR 通过使用电阻分压器反馈法获得 1.1V 输出电压。 是可能的,没有任何问题? 我 在数据表中观察到、他们 在表 7-2 中提到了“保留“字来代替 1.1V。 (电压选择表)。
虽然他们提到了除 1.1V 之外的所有其他电压、范围为 0.4V 至 1.6V、如下面随附的快照所示。 我怀疑这里“保留“的含义是什么。 我想具体获得 1.1V 输出。
我们是否可以在不使用 I2C 的情况下使用电阻分压器反馈对其进行设置? 我提供了以下链接和快照供您参考。
在不使用 I2C 的情况下、是否可以通过使用电阻分压器反馈来设置 2.5V、3.3V、1.5V 等其他电压?

此致、
Gaurav