This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:对 BQ24610 异常行为的查询

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1581889/bq24610-inquiries-regarding-abnormal-behavior-of-bq24610

部件号: BQ24610

您好、TI 专家

我在从客户到 BQ24610 的开发审查过程中询问了特定情况下的故障。

当前配置的充电器电路和故障症状如下所示。

-电路图 DC_PWR 有一个 19V 3.42A 适配器电源输入。
-虽然实际使用的是 19V 适配器,它应该正常工作,即使在 18V 电源输入考虑压降等
- VBAT_PACK 使用 4S2P 16.6V 6.4Ah。


1、在初始开发阶段,设计是作为附加电路进行的。

2.实际 ADT 电流限值和 BAT 最大充电电流明显低于电阻计算值(但每组没有偏差)

3、我们仅更改了 PCB (ES2_Board)、因为 PCB_Artwork 没有在 PCB 的 SRP、SRN、ACP 和 ACN 检测布线部分很薄地执行。
(请参阅附件中的“PCB Change“(PCB 更改)选项卡、ES2 当前有缺陷 BD、ES0 在更换 PCB 之前 BD)

3.在 PCB_Artwork 期间、SRP、SRN、ACP 和 ACN 检测布线部分较薄、因此仅修改了 PCB (ES2_Board)。
(请参阅附件中的“PCB Change“(PCB 更改)选项卡、ES2 当前有缺陷 BD、ES0 在更换 PCB 之前 BD)

4.更改 PCB 后,它使用与实际设置相似的电流值运行。

5.然而,以下的充电故障症状出现。
-加载 VSYS 后, ACDRV 切换, VSYS 由交流适配器电源和电池电源供电。
-在没有 VSYS 负载的情况下,连接电池和适配器时充电不起作用。

7、当适配器输入电压低于 18.5V 时,这种症状频繁发生(实际测试是在 18V 时进行的)
-对于 ES0_Board 在更换 PCB 之前,适配器电源输入将在 17.5V 下正常运行

8、正常电路板与有缺陷的电路板、实际 VCC (17V)、ACN、ACP、SRP (14.4V) 和 SRN 引脚电压之间没有显著差异。
(请参阅随附的文件。)

CHARGER_BQ24610RGET_Q_251029.xlsx 

9、坏板 R1→正常运行,变化 0 欧姆(然而, 0 欧姆或 10 欧姆或实际 VCC 引脚电压之间没有显著差异)

Q1) 故障的原因是什么?
问题 2) 如果有任何改进计划、请告知我。

问题 3)、我想在关门后提供电路图、所以如果您告诉我您的电子邮件地址、我会通过电子邮件向您发送电路图

如果您需要其他测试或数据、请告诉我。

谢谢你。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grady、

    我发送了一个私人聊天框供您分享原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Christian

    我在上次聊天时已经将原理图交给了您、我正在等待您的回答。

    请检查。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grady、

    需要清除的是、当 VBUS 低于 18.5V 且 R1 存在时会发生问题? 如果 R1 被移除/短路、则可以解决该问题?

    C6 与 IC 的距离有多近? 它应尽可能靠近。  

    此致、

    基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Christian

    -只是为了澄清,问题发生时 VBUS 低于 18.5V 和 R1 存在? 如果 R1 被移除/短路、则可以解决该问题?

    →我和客户进行了检查、他们说是的。

    - C6 离 IC 有多近? 它应尽可能靠近。  

    →μ F 由于 VCC 引脚附近的 PCB 上未确认电容器 (1uF)、因此我们还将此器件放置在尽可能靠近的位置、并要求检查测试。

       我告知客户、这可能是由于 VCC 和 SRN 之间缺乏裕度。

    如果还有任何其他确认信息、我会告诉您。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grady、

    感谢您的更新。

    [报价 userid=“459548" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1581889/bq24610-inquiries-regarding-abnormal-behavior-of-bq24610/6105236→ 由于 VCC 引脚附近的 PCB 上未确认电容 (1uF)、因此我们还将此器件放置在尽可能靠近的位置、并申请检查测试。

    有更新时、请告知我。

    此致、

    基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Christian

    我收到了客户的更新和其他咨询。

    -首先, VCC 电容器(电路图上的 C6 )是说通过 PCB 上的一个过孔位于 VCC 引脚的背面(底部)。

    -客户认为 VCC 的噪音很严重,因此他将 R1 从 0 欧姆改为 10 欧姆,并将 VCC 电容 (C6) 从 1 μ F 改为 10 μ F。 因此噪声消失了、电池电压几乎充满电、输入电压低至 17.5V、证实其正常运行。

    为了您的信息,我测试了如下,并检查了它.

    1) 从当前产品中移除电池且仅连接适配器时、会检查 VCC 引脚、根据 18V 输入、存在如下所示的电源噪声。

    2) 对于在 18V(以前的电路板)下正常运行的产品、在相同条件下会出现如下所示的电源噪声、但噪声相对较小。

    3) 在故障产品中,当 R1 变为 0 欧姆时,电压电平略有增加,低功率波形的下尾也增加,故障消失。


    4) 调试后、当 R1 10R 和 C6 1uF 更改为 10uF 时、可以消除噪声并使产品正常运行。
    -纹波在很大程度上消失了。
    -正常操作确认电瓶电压为 16.2 伏,输入电压为 17.5 伏

    Q1) 如果我使用电容不超过 10uF 的 VCC CAP (C6)、是否没有问题?  

    问题 2) 此外、我已通过私人聊天向您发送了 PCB 文件。 您可以查看这块 PCB 吗?

    请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grady、

    1) 通常、我们建议在同一层的 VCC 引脚附近添加 1uF 电容器、因为您没有在同一层、这可能是看到此问题的原因。 我没有看到使用 10uF 电容器有任何明显的问题。 但是、如果能够、我建议在与 VCC 引脚相同的层上使用 1uF。

    2) 我建议遵循我们的 PCB 布局指南: 【常见问题解答】BQ24610、BQ24616、BQ24617、BQ24618 和 BQ24630:布局指南和示例 

    此致、

    基督教。