Other Parts Discussed in Thread: BQ24610
部件号: BQ24610
您好、TI 专家
我在从客户到 BQ24610 的开发审查过程中询问了特定情况下的故障。
当前配置的充电器电路和故障症状如下所示。
-电路图 DC_PWR 有一个 19V 3.42A 适配器电源输入。
-虽然实际使用的是 19V 适配器,它应该正常工作,即使在 18V 电源输入考虑压降等
- VBAT_PACK 使用 4S2P 16.6V 6.4Ah。
1、在初始开发阶段,设计是作为附加电路进行的。
2.实际 ADT 电流限值和 BAT 最大充电电流明显低于电阻计算值(但每组没有偏差)
3、我们仅更改了 PCB (ES2_Board)、因为 PCB_Artwork 没有在 PCB 的 SRP、SRN、ACP 和 ACN 检测布线部分很薄地执行。
(请参阅附件中的“PCB Change“(PCB 更改)选项卡、ES2 当前有缺陷 BD、ES0 在更换 PCB 之前 BD)
3.在 PCB_Artwork 期间、SRP、SRN、ACP 和 ACN 检测布线部分较薄、因此仅修改了 PCB (ES2_Board)。
(请参阅附件中的“PCB Change“(PCB 更改)选项卡、ES2 当前有缺陷 BD、ES0 在更换 PCB 之前 BD)
4.更改 PCB 后,它使用与实际设置相似的电流值运行。
5.然而,以下的充电故障症状出现。
-加载 VSYS 后, ACDRV 切换, VSYS 由交流适配器电源和电池电源供电。
-在没有 VSYS 负载的情况下,连接电池和适配器时充电不起作用。
7、当适配器输入电压低于 18.5V 时,这种症状频繁发生(实际测试是在 18V 时进行的)
-对于 ES0_Board 在更换 PCB 之前,适配器电源输入将在 17.5V 下正常运行
8、正常电路板与有缺陷的电路板、实际 VCC (17V)、ACN、ACP、SRP (14.4V) 和 SRN 引脚电压之间没有显著差异。
(请参阅随附的文件。)
CHARGER_BQ24610RGET_Q_251029.xlsx
9、坏板 R1→正常运行,变化 0 欧姆(然而, 0 欧姆或 10 欧姆或实际 VCC 引脚电压之间没有显著差异)
Q1) 故障的原因是什么?
问题 2) 如果有任何改进计划、请告知我。
问题 3)、我想在关门后提供电路图、所以如果您告诉我您的电子邮件地址、我会通过电子邮件向您发送电路图
如果您需要其他测试或数据、请告诉我。
谢谢你。