This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3410R070:查询针对高速开关的 FET 建议

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG3410R070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1585018/lmg3410r070-inquiries-about-fet-recommendations-for-high-speed-switching

器件型号: LMG3410R070

您好、TI 专家

客户正在寻找用于高速开关的 FET。

所需的特定项
1) 开关~ 10MHz(优于此)
2) 漏极电压:150V 或更高
3) 功耗: 200W 或更高

我不会连续使用它。
它使用约 30 次、每秒一次 10 次。

请检查 LMG3410R070 是否适用、如果您有任何其他器件、请进行建议。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grady、

     该器件无法支持 10MHz 操作、因为内部栅极驱动器将达到电流限制。  

    请解释应用程序以及“每秒 30 次、每秒 10 次“的确切含义。

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jone

    -应用: 护肤设备(高频发电机)

    - “ 30 次,每秒 10 次。“ :将每秒 10 次设置为 1 次循环,并使用约 30 次。  您可以将栅极想象为 10MHz。

    如果 LMG3410R070 不适用、您可以推荐其他器件吗?

    请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grady、  

    在了解系统要求后、 这应该是可以的。 他们应该放置一个较大的 VNEG 电容器、以便电容器能够支持突发、而降压/升压电容器将在突发之间为其充电。 他们可以在确定电容大小时探测 VNEG、以确保它在突发期间不会过度放电。

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John

    感谢您的答复。

    但是、 我不太理解您的答案。

    LMG3410R070 适用吗?

    您还可以推荐任何其他器件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grady、

    是的、LMG3410R070 很适用。 该器件具有名为“VNEG"的“的引脚。 它是内部反相降压/升压转换器的输出。 这种反相降压/升压转换器在 VNEG 引脚上产生负电压。 由于 GaN FET 是耗尽型 FET、因此该负电压用于关断 GaN FET。 VNEG 电容器的大小应高于数据表中的建议值、以支持应用的高频突发。  

    谢谢、

    John