This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610EVM-532:I2C 仅在 10kHz 时确认命令

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610EVM-532, BQ28Z610-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1582669/bq28z610evm-532-i2c-only-acknowledges-commands-at-10-khz

器件型号: BQ28Z610EVM-532
Thread 中讨论的其他器件: BQ28Z610-R1

尊敬的团队:

与 BQ28Z610EVM-532 一起工作并尝试向 I2C 传输吞吐量时、我们发现它只在 10kHz 下确认 (ACK) 命令、任何其他速度都会导致 仅其地址 0x55 的命令未确认 (NACK)?

BQ28Z610-R1 的数据表显示“400kHz I2C 总线通信接口
高速编程和数据访问“、但评估板仅在 10kHz 下工作。  

n´t 查找与此限制相关的详细信息、请提供帮助。

此致、
Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Marvin、

    您的问题已分配出来。 我们会尽快回复您。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    谢谢你。 我将等待您的答复。

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    需要将器件置于 400kHz 模式

    此致、

    Diego