Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610EVM-532, BQ28Z610-R1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: BQ28Z610EVM-532
Thread 中讨论的其他器件: BQ28Z610-R1
尊敬的团队:
与 BQ28Z610EVM-532 一起工作并尝试向 I2C 传输吞吐量时、我们发现它只在 10kHz 下确认 (ACK) 命令、任何其他速度都会导致 仅其地址 0x55 的命令未确认 (NACK)?
BQ28Z610-R1 的数据表显示“400kHz I2C 总线通信接口
高速编程和数据访问“、但评估板仅在 10kHz 下工作。
n´t 查找与此限制相关的详细信息、请提供帮助。
此致、
Marvin