This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23756:TPS23756/TPS23750 原理图审阅

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1582442/tps23756-tps23756-tps23750-schematic-review

器件型号: TPS23756

大家好、E2E 专家:

你好。

请帮助我检查我的设计。

在这种情况下是否可以使用 FA2900-AL?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的联系。

    以下是关于该设计的注释:

    1.删除 C5。

    2.使用 VSS 作为输入接地。 并请将 VSS 和 GND_POE 分开。

    3. DT 通过电阻器连接到 GND_POE。

    4.更改 初级侧的变压器极性。

    5.使用额定电压 不低于 60V 的二极管。

    FA2900-AL 工作正常。 请检查原理图中绕组的极性。  

    您可以使用 TPS23754EVM-420 EVM:TPS 评估模块 作为原理图的参考。

    此致、

    Zhining

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zhining、

    我将在项目的下一个版本中使用您的建议。
    2.顺便说一下,如果我不分开 POE_GND 和 VSS 接地,会发生什么情况?
    3.我需要使用的电阻的标称值是多少? 10 公里?

    此致、

    公务员制度委员会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    顺便说一下、如果我不将 POE_GND 和 VSS 接地分开、可能会发生什么情况?

    如果 VSS 和 POE_GND 未分离、则检测将失败。

    2. 需要使用的电阻的标称值是多少? 10 公里?

    抱歉、这里  有关于 DT 引脚的注释 3。 您的 DT 引脚连接正确。 请将 DT 保持连接到 VB 引脚以禁用 GAT2。

    3. DT 通过电阻器连接到 GND_POE。

    此致、

    Zhining