器件型号: TPS23756
大家好、E2E 专家:
你好。
请帮助我检查我的设计。
在这种情况下是否可以使用 FA2900-AL?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号: TPS23756
大家好、E2E 专家:
你好。
请帮助我检查我的设计。
在这种情况下是否可以使用 FA2900-AL?

您好、
感谢您的联系。
以下是关于该设计的注释:
1.删除 C5。
2.使用 VSS 作为输入接地。 并请将 VSS 和 GND_POE 分开。
3. DT 通过电阻器连接到 GND_POE。
4.更改 初级侧的变压器极性。
5.使用额定电压 不低于 60V 的二极管。

FA2900-AL 工作正常。 请检查原理图中绕组的极性。
您可以使用 TPS23754EVM-420 EVM:TPS 评估模块 作为原理图的参考。
此致、
Zhining
您好、
顺便说一下、如果我不将 POE_GND 和 VSS 接地分开、可能会发生什么情况?
如果 VSS 和 POE_GND 未分离、则检测将失败。
2. 需要使用的电阻的标称值是多少? 10 公里?
抱歉、这里 有关于 DT 引脚的注释 3。 您的 DT 引脚连接正确。 请将 DT 保持连接到 VB 引脚以禁用 GAT2。
3. DT 通过电阻器连接到 GND_POE。
此致、
Zhining