请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: BQ79616-Q1
大家好、E2E 专家:
你好。
在类似的问题中、您建议当我们要使用 12 节电池而不是 16 节电池时、在 VC 和 BAT 之间组装电容器将其短接至 BAT BQ79616-Q1:需要对 PCB 进行修改、才能使用每个芯片的不同数量串联电池 (12-16)-电源管理论坛 — 电源管理- TI E2E 支持论坛
但在数据表中、您建议在 CB 之间组装电容器、然后将其短接至 BAT、什么是正确的?

此致、
公务员制度委员会